主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040S、MSP430I2040
您好!
我正面临一个类似的问题、电压和电流匹配、但所有其他数据点都过时了。
然后我们尝试校准。
第一相-测试设置输入参数230V、1A 和.5、如功率分析仪上显示的相位角。 按"开始"、然后"应用"就功率和能量读数而言似乎没有任何变化。 相位角会发生很大跳跃。
然后是增益-相同的测试输入参数。 首先按下 START、然后应用、功率和电能读数没有变化。
我们将非常感谢您提供任何帮助。
此致
Bilal


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正面临一个类似的问题、电压和电流匹配、但所有其他数据点都过时了。
然后我们尝试校准。
第一相-测试设置输入参数230V、1A 和.5、如功率分析仪上显示的相位角。 按"开始"、然后"应用"就功率和能量读数而言似乎没有任何变化。 相位角会发生很大跳跃。
然后是增益-相同的测试输入参数。 首先按下 START、然后应用、功率和电能读数没有变化。
我们将非常感谢您提供任何帮助。
此致
Bilal


你好,Bilal
我不熟悉 EVM 设置和 EMDC 校准。 我想我需要更多时间来研究和理解您的问题。
同时、请找到
解决方案参考: 使用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量功率
EMDC 用户指南: 电能测量技术指南
希望这些材料对您有所帮助
谢谢!