This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:MSP430F5249规格检查

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1209986/msp430f5249-msp430f5249-spec-check

器件型号:MSP430F5249

大家好、

您能否检查  MSP430F5249是否可以支持以下功能?

您能否建议 使用可降低成本的替代器件?

MCU 必须具有 FDCAN x 3和1端口 USB 设备

操作系统需要支持 Zephy

此致、

DAISY YANG、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨大喜

    MSP430器件的某些器件型号支持1端口 USB 器件

    我们的新器件 MSPM0G 器件可支持一个控制器局域网(CAN)接口、支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD

    但我们不让该器件同时支持3个 FDCAN 和1个 USB 器件。

    请检查 Tiva C 系列和 C2000系列中是否有合适的器件。

    谢谢!