This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430FR4133连接问题

Guru**** 2511205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR4133, MSP-EXP430FR2433, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204751/msp430fr4133-msp430fr4133-connection-issue

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433、MSP-GANG、 UNIFLASH

您好!

对于连接 MSP430FR4133 MCU、我们遇到了一个奇怪的问题。  我试图解释我们面临的是哪种类型的问题。

1)当我们尝试在 MSP-EXP430FR2433开发套件编程器上将 SBW 与 MSP430FR4133连接时,我们没有问题地进行连接,但在开发过程中,我们无法使用开发套件编程器进行访问。

2)多次遇到此问题后,我们尝试连接 MSP-GANG 编程器,此编程器连接了 MSP430FR4133 MCU,没有问题。 但一些 MCU 在尝试进行30-40次连接后给出了连接响应。

3)将 MSP430FR4133与 MSP GANG 编程器相连后、我们没有发现 MSP-EXP430FR2433开发套件的板载编程器和其他编程器存在任何连接问题。

在此期间、MSP430FR4133可驱动 LCD、读取 ADC 值并检测其他硬件中断、不会出现任何问题。  

如何消除连接问题、

1) 1)复位引脚的电容器和编程引脚的电阻器值为真。

2)电源电压正常。

3)在 SBW 连接线上检测到任何短路。

谢谢你的回复

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    复位引脚的电容器和编程引脚的电阻器值为真。

    值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的快速回复。

    1) 1)是的、我们在 开发过程中的 MSP-EXP430FR2433开发套件上使用 eZ-FET 编程器、还使用 MSP CapTIvate MCU 开发板的嵌入式编程器。

    2) 2)我们在适用于 MSP430 IDE 的 IAR 嵌入式工作平台 V:7.21.1上进行开发

    3) 是的,我们看到"致命错误:找不到设备(或设备不受支持)会话中止!" 工作。

    4) 4)是、eZ-FET 或其他编程器连接没有问题。此外、我们还尝试使用 UNIFLASH 程序上传程序。 所有器件的框架都是最新版本。

    5)在开发过程中、复位引脚的电容器为1nF、在面对面出现问题后、我们尝试对复位引脚电容器使用330pF、470pF 和820pF 电容器。

    我们正在寻找答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我展示一下调试器的设置吗? 您可以帮助尝试以下设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garry:

    谢谢你的回复。 我们使用我们的不可连接的 MCU 尝试向您提供的解决方案、但它无法正常工作。

    您的建议是否帮助连接新闻 MCU 的问题?

    我们正在寻找答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用新 Launchpad 时确实遇到了一些连接问题、但它可以正常工作、当我更新 eZ-FET 的固件时、我会尝试下载一个空的 FR2433、而 IAR 也没有问题。 因此、您可以更新  eZ-FET 的固件、查看是否有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢你的回复。

    1)正如我前面所说的、我们只使用 MSP-EXP430FR2433开发套件编程器。

    Unknown 说:
    1)当我们尝试在 MSP-EXP430FR2433开发套件编程器上将 SBW 与 MSP430FR4133连接时,我们连接没有问题,但在开发过程中,我们无法使用开发套件程序

    2) 2)我们为什么使用某些 MCU 体验过尝试使用 MSP-GANG 编程器的体验?

    Unknown 说:
    但是一些 MCU 在尝试连接30-40次后给出了连接响应。

    3) 3)我们针对 eZ-FET (MSP-EXP430FR2433)对 UNIFLASH 8.2.0进行了更新 、在这一开发过程中、我们确保我们的所有 eZ-FET 和软件都有最新版本。

    我更新 eZ-FET 的固件,我尝试下载一个空白 FR2433,而 IAR 没有任何问题

    4)当我们使用 MSP GANG 编程器连接 MCU 时(未连接 eZ-FET 此 MCU。) 如果我们在 eZ-FET 上遇到了软件版本问题、如何能够下文提及?  

    Unknown 说:
    3)将 MSP430FR4133与 MSP Gang 编程器连接后,我们没有发现 MSP-EXP430FR2433开发套件的板载编程器和其他编程器有任何连接问题

    我们正在寻找答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您以前进行的测试一样、此问题应该不会出现硬件问题。 因此、这与 eZ-FET 中的映像固件的软件高度相关。 我这边也出现了这个问题。 因此、认为此问题应该与 eZ-FET 中的固件有关。 将其更新到最新版本将解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢你的回复

    1)从面对这个问题开始,我们试图与 UNIFLASHER 程序连接。 如您所知、如果您的 eZ-FET 的软件没有最新版本、则 UNIFLASHER 不允许连接或刷写您的 MCU。  

    2) 2)是否有任何不同的方法来更新 eZ-FET 的软件?

    3)怎么可能?

    、但一些 MCU 在尝试连接30-40次后提供连接响应。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他方法更新 eZ-FET 的软件?

    您可以使用其他 eZ-FET 通过下面的端口将其更新为 TP101至 TP107

    您可以使用该固件  

    e2e.ti.com/.../eZ_2D00_FET_5F00_noHsPin.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢你的回复。

    我们会尽快尝试这些解决方案、我将提供相关信息。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 有任何相关的更新吗?