This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:如何使用 MSP430内部看门狗

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1208258/msp430fr6972-how-to-use-msp430-internal-watchdog

器件型号:MSP430FR6972
主题中讨论的其他器件:TPL5010

我们客户的仪表主要采用 TPL5010+MSP430的硬件设计方案。 现在我要移除外部看门狗 IC、并使用 MSP430内部时钟作为看门狗,、如下图所示、我们要移除电路的这一部分、直接由 MSP430。控制

外部8s 时钟计时、以防止 MCU 停机并影响水计量。他们想要移除外部看门狗 IC TPL 5010、使用 MSP430内部看门狗、这种方法可以吗? 是否有任何参考设计和应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MSP430FR6972、内部看门狗计时器(WDT)可通过 SMCLK 和 ACLK 使用。  

    如需参考代码、请参阅 此处链接的示例。 列表最下方是 WDT 的几个不同示例。

    此外、您可以查看 此处链接的 MSP430 WDT 学院 、了解如何在 MSP430器件上使用内部看门狗。

    谢谢!

    苏珊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     1、我的客户担心内部看门狗的稳定性、主要做水表的测量、需要随时读取数据、如果振荡源不稳定、会不会引起程序异常不执行指令? 还会导致仪表计量误差吗?

     2.是否可以在水表应用中使用内部看门狗? 请帮助评估、内部振荡源是否不稳定? 概率是多少? 涉及哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不稳定的振荡源可导致任何计时器出现问题、而不仅仅是内部看门狗出现问题。 如果使用一个外部振荡源(将提供更高的精度)、我将确保它是稳定的。

    如果您只是计划使用内部振荡源、只要针对您的应用正确配置了内部看门狗、它本身就会稳定和可靠。 对于8秒采样、 32KHz 振荡器或 VLO 应该能够轻松实现该要求。

    影响 WDT 的因素主要是所选的功耗模式和时钟源。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    1 μ s、因 MCU 卡塞软件出现问题、内部看门狗将无法工作、对吧?

    2、很久以前、我的客户端用的是 MSP430内部看门狗、但当时内部振荡源问题导致功能异常。 现在发生了吗? MSP430的内部流程结构现在是否与10年前相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与之前的 MSP430相比、内部过程是否得到了优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部看门狗计时器(或任何看门狗)的目的是在出现问题时将处理器复位、使其有机会恢复到类似于正常工作情况的东西。

    您似乎是将其用于计时。 为什么不只使用正常计时器(和低功耗模式)? 让看门狗执行设计的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.现在我们用 TPL5010的外部8s 时钟来定期给狗馈电、以防止 MCU 下降并影响水的计量。 如果我使用内部安全装置来实现8秒定时喂养的狗、这是可行的吗?

    2.如果内部的振荡源有问题,可能会影响我内部的看门狗的性能,如何使用内部的看门狗定期给狗喂狗当振荡源有问题时,我是否需要再添加一个计时器? 这是否意味着即使有内部看门狗、我们是否仍需要使用正常的计时器来保持计时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您想用内部看门狗做什么吗? 如所示、您能解释一下实现8秒定时喂狗是什么意思吗?  

    如果您将其用作计时器、我就只是使用计时器。 正如 David 所说的、如果软件出现问题、则会有看门狗进行复位。 虽然如果需要可将其配置为计时器、但也可以使用许多其他计时器、这样您仍然可以使用看门狗、以便在出现软件问题时将系统复位。

    谢谢!

    苏珊