This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5514:固件

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, MSP430F5514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1208649/msp430f5514-firmware

器件型号:MSP430F5514
主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LC

我是 IT 领域的外行、主修光学学、我们购买了 DLP4710EVM-LC、想知道 代码示例(如下图中的红色圆圈所示)是否是 MSP430固件的源代码。 代码是否可用于生成 MCU 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码是否可用于生成 DLP4710EVM-LC 的 MCU 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    情况似乎如此。  为了确认这一点、让我下载并查看是否包含所需的全部内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我期待您 在确认后提供解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、有一个用于 MSP430F5514的 CCS (Code Composer Studio)项目。

    您可以 在此处找到 CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您努力解决我的问题、它对我有很大帮助!