This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5632:RST 引脚上的快速问题

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1209292/msp430f5632-quick-question-on-rst-pin

器件型号:MSP430F5632

嗨、团队、

MSP430的 RST 引脚是否需要由外部电压监控器驱动、或者它是否可以为3.3V 电压轨提供上拉电阻?

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    如果使用 RST 引脚、请参阅用户指南中的此片段

    如果打算不使用 RST 引脚、我们建议:

    您不需要电压监控器。

    此致、

    Luke