This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:用于计算功率的 EVM 套件 LED 脉冲

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6749A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1207637/msp430f6749a-evm-kit-led-pulse-to-calculate-power

器件型号:MSP430F6749A

我尝试使用 LED 脉冲来验证 EVM 的准确性、我每57秒观察一次脉冲、我的负载为1。 文档中给出了针对1kwh 生成的6400脉冲。 如何使用脉冲计算功率、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    您是否进行了校准? 您参考的是哪个文档、这是最新版本吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F6749A SoC 使用 EMDC 生成代码、使用 EMDC 完成校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    您能否分享此文档:

    根据文档为1kwh 生成6400脉冲

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电压为230伏时消耗1000瓦的功率、并且每57秒吸收一次脉冲。

    3600/57 =每小时63个脉冲、因此1kWh 时间内仅获得63个脉冲(脉冲率= 6400)。  

    参考: 使用 MSP430F677x(A)实施三相电子电表(修订版 G)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    让我与其他专家协商这个问题、然后再次返回。

    谢谢!

    此致

    Johnson