This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:通过 COM 端口将"MSP-FET430UIF"连接到 CCS

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1207521/msp430fr2355-connect-msp-fet430uif-via-com-port-to-ccs

器件型号:MSP430FR2355

有可能通过虚拟 COM 端口将 MSP-FET430UIF 与 CCS 连接吗? CCS 中有一个"UARTConnection"选项。 但无法选择 UART。
此致
Hardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    虚拟 COM 端口 用于用户通过串行端口将数据传输到 PC、我认为您应该使用串行调试助手而不是 CCS。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对串行端口的数据分析不感兴趣。 我想使用 CCS 为 TI CPU 开发软件。 硬件位于实验室中。 我想在实验室中使用办公室的 MSP-FET430UIF。 我已经可以从办公室将硬件的串行端口控制为虚拟 COM 端口。 借助 MSP-FET430UIF 也可以实现这一点吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    MSP-FET430UIF 不支持串行端口功能。

    谢谢!

    此致

    Johnson