This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:使用 EVM 进行流量检测的问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1207415/msp430fr6043-question-using-the-evm-for-flow-detection

器件型号:MSP430FR6043

你(们)好。

我们的客户使用 EVM 板和 JiKang 超声波换能器测试流量检测功能。 它们满足以下问题。

1.绝对 ToF 值不稳定,在没有流过管子时有时会降为0。 这是什么原因呢? 有什么解决建议吗?

2.从信号中获得的回波很小,有没有办法改善它?

非常感谢  

Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:

    您能否共享 USS 配置页面和 ADC waeform? 我认为这应该是由参数错误引起的。

    对于 Q1:请尝试更改一些参数以获得良好的波形、如下所示:

    对于 Q2:两个换能器多长时间? 我对 Jiakang 换能器进行了9cm 的测试、结果如下:

    谢谢!

    此致

    Johnson