This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调用 MSP430F5510上的 BSL

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1207299/invoking-the-bsl-on-a-msp430f5510

您好!

我尝试使用具有 MSP430F5510IRG 及 USB 连接的定制电路板设计(由其他人完成)。 我想知道是否可以使用下面列出的任何引脚调用 BSL? (此电路板没有到 TEST/SBWTCK 和 nRST/NMI/SWSTDIO 引脚的连接、因此我不能使用 JTAG 和 Spy-by-Wire 接口)。

P1.0/TA0CLK/ACLK

P1.1/TA0.0

P1.2/TA0.1

P1.3/TA0.2

P1.4/TA0.3

P1.5/TA0.4

P1.6/TA1CLK/CBOUT

P1.7/TA1.0

PJ.0/TDO

PJ.1/TDI/TCLK

PJ.2/TMS

PJ.3/TCK

P4.0/PM_UCB1STE/PM_UCA1CLK

P4.1/PM_UCB1SIMO/PM_UCB1SDA

P4.2/PM_UCB1SMI/PM_UCB.S.

P4.3/PM_UCB1CLK/PM_UCA1STE

P4.4/PM_UCA1TXD/PM_UCA1SIMO

P4.5/PM_UCA1RXD/PM_UCA1SOMI

P4.6/PM_NONE

P4.7/PM_NONE

P6.0/cB0/A0

P6.1/2B1/A1

P6.2/CB2/A2

P6.3/CB3/A3

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 出厂 HID BSL 可在加电期间使用 PUR 引脚/按钮调用。 如果这不可能、那么可以比最后一个主闪存段被擦除、并且在加电期间、如果0FFFFh 字是在0FFFEh 地址、则在加电期间、默认情况下、应该在不采取任何其他操作的情况下调用 BSL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     "如果这不是可能的、那么可以比最后一个主闪存段被擦除、并且如果在加电期间、0FFFFh 字是在0FFFEh 地址、则在加电期间、默认情况下、应该在没有任何其它操作的情况下调用 BSL。"  

    您能否解释一下如何做到这一点?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按器件固件查看、如果存在此选项。