This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:在 MSP430FR5739上设置时钟来驱动数据记录器

Guru**** 2523200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1207034/msp-exp430fr5739-clock-setup-on-msp430fr5739-to-drive-data-logger

器件型号:MSP-EXP430FR5739

void initClocks (void){
 //禁用看门狗计时器
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

 //将 DCO 频率设置为8MHz
 CS_setDCOFreq (CS_DCORSEL_0、CS_DCOFSEL_0);

 //设置 ACLK 以在8MHz 下使用 DCO
 CS_initClockSignal (CS_ACLK、CS_DCOCLK_SELECT、CS_CLOCK_DIVIDER_1);

 //设置 SMCLK 以在8MHz 下使用 DCO
 CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_DCOCLK_SELECT、CS_CLOCK_DIVIDER_1);
}


void initSPI (void)

   //配置用于 SPI 通信的引脚
   GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN7、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);// MISO
   GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN6、GPIO_PRIMARY_MODULT_FUNCTION);// MOSI
   GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN2、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);// CLK
   GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN7);//默认将 MISO 设置为低电平
   GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);// CS
   GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);

   //初始化 SPI 的 eUSCI 模块
   EUSCI_B_SPI_initMasterParam spiParams ={0};
   spiParams.selectClockSource = EUSCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
   spiParams.clockSourceFrequency = 8000000;//将 SMCLK 频率设置为8MHz
   spiParams.desiredSpiClock = 8000000;//将所需的 SPI 时钟设置为8MHz
   spiParams.msbFirst = EUSCI_B_SPI_MSB_FIRST;
   spiParams.clockPhase = EUSCI_B_SPI_PHASE_DATA_CAPTURE_ONFIRST_CHANGED_ON_NEXT;
   spiParams.clockPolarity = EUSCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTIVE_LOW;
   spiParams.spiMode = EUSCI_B_SPI_3pin;
   EUSCI_B_SPI_initMaster (EUSCI_B0_BASE、&spiParams);
   EUSCI_B_SPI_ENABLE (EUSCI_B0_BASE);
}

您好! 我正在使用 MSP430 fraunchpad 创建数据记录器。 不幸的是、我无法在 P2.2上的 SPI CLK 上获得任何形式的时钟输出

如果我的时钟设置出了什么问题、我们非常感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >  GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN7、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);// MISO
    >  GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN6、GPIO_PRIMARY_MODULT_FUNCTION);// MOSI
    >  GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN2、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);// CLK

    扫描数据表(SLAS639L)表6-41/6-42、UCB0的 PSEL 设置为10b、因此您需要 为每个表使用 GPIO_secondary_module_function。