This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F233:MSP430F23X 应用查询

Guru**** 2905180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1206839/msp430f233-msp430f23x-application-inquiry

器件型号:MSP430F233

团队、您好!

代表我的客户发布:

我正在使用 以3.3V 电压供电并具有3.3V 输出的 MSP430F23X。  但是、我有多个1.8V 的输入。  在此设置中、该 MC 是否接受1.8V 输入?

数据表不清楚、因为它指出 VCC 为3V 时、正向输入阈值电压有一个最小值和最大值。 通常只有一个最小值、当输入电压超过该最小值时、计数为1。 施密特触发尤其如此。 我不知道该怎么说。" 1.8V 的输入信号落在此范围的中间。 它是否需要超过最大值2.25V?

此致、

Renan