This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:器件不受支持?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5438A, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1205141/msp430f5438a-device-not-supported

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438、、 CCStudio

您好!

我已经有一段时间没有使用 CCS 了、我想下载最新版本12.2。 我使用的是 Linux Ubuntu。

在我尝试安装时、有一个面板列出了一些不受支持的器件、其中包括 MSP430F5438。

5438A 呢? 运行是否正常?

此致、

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R:

    与 MSP430F5438一样、MSP430F5438A 预计受 CCStudio (Code Composer Studio)支持 。

    也许你可以尝试卸载 CCS、然后重新安装、参考资源: https://www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO。

    此致

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 CCS 安装没有任何问题、因此不会重新安装。

    唯一的问题是在安装时有一个面板(不幸的是我没有保存它)、其中列出了一些不受支持的处理器

    其中 MSP430F5438。

    我已经在定制电路板上验证了它似乎仍然可以工作。 但是、当硬件存在时、可能会出现一些潜在问题

    已发货、这正是我想知道的:5438/5438A 到底不支持什么、最新版本支持什么

    5438?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R:

    您需要使用 CCS 来正确开发 MSP430F5438吗?

    实际上、F5438A 是 F5438的增强版本、它们保持相同的项目。 我想你应该能够创建 F5438人在 CCS12中,像这样:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    感谢您的答复。

    [报价][/报价]

    您需要使用 CCS 来正确开发 MSP430F5438吗?

    可以。 我的确会将 CCS 与使用 MSP430F5438/MSP430F5438A 的较早的板一起使用 、但是它的工作方式不是很好、但是这不是问题。

    如果我的硬件不工作、我认为这会与面板保持一致、我会选择另一款芯片。

    现在我的问题(请仔细阅读!):

    - CCS 看起来可以与 MSP40F5438配合使用、所以我可以(也许)在我的实验室中使用一些100个芯片。

    -但是:安装程序说它不受支持,因此有一个不一致的地方。 我的问题是:

    它会正常工作吗? 在这种情况下、我希望在安装时了解面板的含义。

    是否会遗漏某些功能、在这种情况下、我所构建的功能在将来可能无法正常工作、在这种情况下、我会用到

    坚持使用较旧版本的 CCS。

    总结一下:

    -不要告诉我如何设置 CCS 来使它工作,我知道如何做,它确实工作。

    -告诉我在安装时这个面板的原因是什么、也就是说 MSP430F5438不被支持。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R:

    我不认为 CCS12.2有任何问题来支持 MSP430F5438器件。 它们工作正常、因此我认为您可以忽略此面板。

    谢谢!

    此致

    Johnson