This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于出厂复位错误、MSP-EXP432P401R USB 连接丢失

Guru**** 2531730 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1205079/msp-exp432p401r-usb-connection-lost-due-to-wrong-factory-reset

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我使用 IAR Embedded Workbench 9.32.1恢复出厂设置、因为我没有看到重置按钮。

发生错误、但我想我可以再次执行此操作、因此我关闭了错误日志。 所以我不记得什么是错误。 可能是"重置失败 DAP"??

 现在、Windows 无法看到 USB 连接、但电源正常工作。 板灯会在每次连接时随机变化、并保持连接状态、直至拔下/插入。

电路板发热可能卡在循环上。 当"保持"上的复位按钮指示灯关闭时。

是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    感谢您在 MSP 论坛中发布该主题。 我将在下星期一回答您的问题。

    此致

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    很抱歉回复延迟。 您能否检查计算机管理中将显示的内容:

    同时、您能提供有关您的电路板(或可订购链接)的图片吗、我不确定您的情况。

    最棒的酒店

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题应该是:未完成的重置/错误的重置导致无法识别 USB 和损坏内部代码。 是否有办法可以通过将重置器件的 USB 端口强制发送数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rren:

    MSP432P401R 目前 在 TI.com 中已结束支持、但我之前尚未使用。

    似乎 USB 连接如图所示、但 MCU 拒绝该连接。

    我有几个建议给你:

    可以尝试使用 BSL 来重置器件。

    可以尝试 UniFlash 进行恢复出厂设置。

    顺便说一下、 我们 建议客户使用 MSP432E 或其他产品。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的帖子中、USB 似乎看到了 Launchpad。 Launchpad 用户指南(SLAU597P)第5节中介绍了 CCS 的恢复出厂设置序列。 该节还提到 IAR 具有等效序列、在《适用于 MSP432的 IAR Embedded Workbench for Arm》(文献编号:SLAU574)中进行了记录、TI 好像不再提供(我也没有副本)。 您的 IAR 文档中可能有什么内容吗?

    该序列涉及直接连接到调试端口(DAP)(而不是 CPU)、并向其发送一条命令。 这有点不寻常,但实际上并不需要很长的时间(我做了几次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 上未显示电路板。 IAR 设置可以在没有电路板的情况下完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 PC 上使用 MSP432P401R SimpleLink 来运行 CCS。 通常、当您首次插入 Launchpad 时、如果它检测到固件问题、它会下载新固件。 可能有一种强制它的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何判断 USB 上看不到该电路板? (Windows 似乎认为 COM4/COM5可见。)

    [编辑:进一步的东西 Keith 和 Sai 说: CCS ,从(我认为)版本8开始,不支持我在你的照片中看到的"黑色"Launchpad。 还有一个"红色"Launchpad、它(至少)在 CCSv8中受支持。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的捕获 我没有去看照片!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在董事会里给了其他人。 感谢您的回答、并努力帮助我。