This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是用于控制 BOOSTXL-K350QVG-S1的理想 MSP430

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-GRLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1206503/best-msp430-for-controlling-boostxl-k350qvg-s1

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP-GRLIB

我有一个项目使用 MSP432P401R 和彩色触摸屏来驱动一些步进电机。

显然、我无法再使用 MSP432、那么最佳 MSP430是什么呢?

一个具有 LaunchPad 的接口更可取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    您的最佳选择可能是 MSP-EXP430F5529LP。   我看到有关 该 E2E 主题的一些讨论 、其中指出 MSP-GRLIB 图形库中有一个 F5529的示例。

    希望这能满足您的需求。  

    JD.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来非常有趣。 不过、LaunchPad 上的双 USB 有点令人困惑。