This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何获取编程器中保存的图像列表?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1203929/msp430fr6989-how-to-get-the-list-of-image-saved-in-the-programmer

器件型号:MSP430FR6989

众所周知、编程器具有存储器、可用于存储具有设置的图像并在交互模式下使用。 我的问题是如何在编程中通过 dll 获取该列表。 我正在使用 C#编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是在谈论这个列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    希望你很好。 我将邀请团队中的专家来帮助回答您的问题。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    我从同事那里了解到、目前的 GUI 不支持从内部存储器读取图像。

    也许您可以从 SD 卡加载映像。 您可以直接读取图像。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在图像中看到的、UI 具有读取图像的功能、但我的问题是如何通过 DLL 获得相同的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    感谢您的更正。  用户指南的第77页中有一个关于 MSP GANG DLL的说明。 您可以参考一下。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MSPang_GetNameConfig 或 MSPang_getconfig 是否 满足您的要求?