This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:通过 RAM 中自己的代码进行远程固件交换

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1205113/msp430g2955-remote-fw-exchange-by-own-code-in-ram

器件型号:MSP430G2955

您好!

我有一个 MSP430G2955项目、用于收集传感器数据并将其馈入
本地 WiFi 网络。 事实证明、固件必须偶尔更新或更换。

我的问题是、是否有办法在代码区域远程交换 FW?
我的意思是、代码区域可以由自己的 FW 编程吗? 我知道代码也可以执行
在这种情况下、不能使用 RAM 和代码区域的说明。我没有找到足够的说明。
如果可能、是否有处理代码区域编程的文档、AP 或更好的代码示例?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    对于该问题、您是否尝试从 MCU 读取映像并与正常映像进行一些比较?

    [quote userid="468106" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1205113/msp430g2955-remote-fw-exchange-by-own-code-in-ram 经过验证,固件必须偶尔更新或交换。[/报价]

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。 但我想我可能没有确切地解释我的要求。

    这不是问题、我需要延长或只是偶尔更换 FW

    以满足不同的要求。 我只是不想在现场重新编程新的 FW。

    我的请求可能更被称为无线更新。

    Meanwhyle 我找到了一些有关 FRAM 器件的 OTA 的文档、但这不是我想要的

    需要、我想。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需更多答案!

    我发现和其他文档,帮助我回答我的问题。