This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何配置 msp430FR5994的高速波特率以最大程度地减小接收错误

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204868/msp430fr5994-how-to-configure-the-high-speed-baud-rate-of-msp430fr5994-to-minimize-the-receiving-error

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好,专家

  我想使用 MSP430FR5994和 BQ79616器件进行 UART 通信。

由于 BQ 器件仅支持1MHz 波特率、因此 MSP430的波特率

开发板也配置为1MHz。 根据 MSP430数据表、

时钟源相同时、波形越大、波特率越高

接收端口的错误、因此无法完全接收数据。

在我的软件配置中、参数 BRCLK 的值是16MHz。

波特率是1MHz,μ s、因此可以想象接收错误必须大于图中用红色圆圈标明的部分。

现在、我收到的数据有时是完整的、有时也不完整

我有两个问题:

(__LW_AT__1)我想知道、波特率确定后、如何计算接收端口的接收误差?有公式吗?

 (2)  MSP430如何准确配置高速串行端口的波特率以最大程度地减小接收错误?

希望能尽快得到您的回复、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当从时钟源生成一个是该速率的整数倍的位速率时、误差为零。 至于更一般的情况、我觉得很难相信、因为您在该表中添加了缺失的第30.3.11和30.3.12节的内容、这些部分提供了计算时钟误差的详细信息。