This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:带有 MSP430F5510IRGC 的 MSP-TS430RGC64USB (仿真器初始化错误:未找到 USB FET)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204836/msp430f5510-msp-ts430rgc64usb-with-msp430f5510irgc-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

主题中讨论的其他器件:CCStudioMSP-FET

您好!

我开始使用内部包含 MSP430F5510IRGC 的评估套件(MSP-TS430RGC64USB)。 为了开始使用这个套件、我当时正在尝试调试一些简单代码(例如、在端口 P1.0上闪烁 LED)、但是我总是收到同样的错误"仿真器初始化错误:找不到 USB FET"。 (我正在使用 CCStudio IDE)

我想知道与计算机的 USB 连接是否足以使用 MSP-TS430RGC64USB 评估板、还是应该也使用 MSP-FET (即 https://www.ti.com/tool/MSP-FET)?

 

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于故障件调试、可以使用任何 TI Launchpad 或 MSP-FET。

    对于固件更新、可以在器件端和 PC 端使用出厂预加载的 TI CDC BSL、CLI BSL-Scripter 或 Win GUI MSP430 USB 固件升级示例下载或 Python 版本。 对于板载 CDC BSL、XT2应为4、8、12或24MHz。