This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:eUSCIB UCGLIT 时序

Guru**** 2505005 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204561/msp430fr2355-euscib-ucglit-timings

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我让客户向我指出、UCGLITx 的抗尖峰脉冲时间在数据表中定义如下:

不过、MSP430FR2355.h include 文件中的注释显示一些不同的值:

/* UCA0CTLW1 Control Bits */
#define UCGLIT                           (0x0003)        /* Deglitch time */
#define UCGLIT_L                         (0x0003)
#define UCGLIT0                          (0x0001)        /* Deglitch time */
#define UCGLIT0_L                        (0x0001)
#define UCGLIT1                          (0x0002)        /* Deglitch time */
#define UCGLIT1_L                        (0x0002)
#define UCGLIT_0                         (0x0000)        /* Approximately 2 ns (equivalent of 1 delay element) */
#define UCGLIT_1                         (0x0001)        /* Approximately 50 ns */
#define UCGLIT_1_L                       (0x0001)
#define UCGLIT_2                         (0x0002)        /* Approximately 100 ns */
#define UCGLIT_2_L                       (0x0002)
#define UCGLIT_3                         (0x0003)        /* Approximately 200 ns */
#define UCGLIT_3_L                       (0x0003)

客户应该在哪些时间安排中使用?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我认为 客户仍需要参考数据表、其中的参数是从实际测试中获得的。  

    谢谢

    于浩