This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553-B075铁电路板交叉验证找到的 LED 灯串

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1198223/msp430g2553-msp430g2553-b075-iron-board-cross-verification-found-led-string-lights

器件型号:MSP430G2553

B075铁板交叉验证发现 LED 灯串(要求当黄灯显示时,实际温度没有达到显示温度,实际的间歇性红光,交替重复再现),经过反复交叉验证后,确认它与 U6芯片相关, 更换此组件后、此功能将恢复正常、故障率为66.6%、重新闪存验证、产品好重烧或产品好、产品故障重烧或产品有缺陷、每个样片2个、合计4PCSe2e.ti.com/.../video_2800_13_2900_.mp4e2e.ti.com/.../video_2800_16_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障率为66.6%。 我会说它可能与软件有关。 您能向我们发送代码吗?或者我们可以进行调试的任何内容吗? 并且您认为它是质量问题。 您可以联系我们的销售团队、他们可以为您提供帮助。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刻录机如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复,我们的生产线正在赶时间生产

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我忘记回复了、这些天太忙了...

    你说"重闪验证,好产品重烧或好产品,缺陷产品重烧或缺陷产品,每个样品2个,共4个"。 您能否读出良好的产品内存和有缺陷的产品内存、并比较这两个数据? 如果存在这些差异、则表明编程过程中存在问题。 然后、您可以对有缺陷的产品进行重新编程、然后测试其是否能正常工作。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将这两个文件发送到这里吗?  这两个文件似乎有差异。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们 编写的程序  主要  用于 控制  温度。  如果  器件 超出  温度 范围 (约 230  摄氏度)、  红色 指示灯 将  亮起 以 发出警告。  如今、 有些 产品 可以   正常编写程序、 但 无法 控制  温度。  即使   温度  未 超过  范围 (230  摄氏度)、  机器也 会  亮起   红灯 并 发出警报。      出现 这种情况的原因是什么?e2e.ti.com/.../NG.txte2e.ti.com/.../OK.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了这两个文件。 信息存储器存在差异、应该没问题。  

    还有一点我想告诉您、您是否已将 MCU 置于230摄氏度以下? 在数据表中、根据数据表、我们无法在该高温下操作 MCU。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我们 只是 把  温度 信号传递 给  芯片、         芯片机身不会承受热量、芯片  在 室 温下工作、 但          程序   正常写入后却无法实现温度控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。  我仍然认为软件中有问题。 您能否发送出您正在使用的软件?  

    此致、

    现金 Hao