主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
大家好、此致、我一直使用 EVM430-FR6047器件测试超声波传感器示例、包括模板版本和使用图形界面的示例。
考虑到手册中的规定,我设法读取了主要数据。 但现在我想做的是将该数据发送到另一个设备以便它可以读取它、我知道对于模板版本、数据通过连接到 USB 的引脚通过 UART 发送、 以便我可以通过控制台读取它、但对于我要使用的器件、也就是另一个板、我希望使用相同的可用引脚建立此连接。
为此、我遵循了以下主题:
执行相应步骤并将代码行添加到使用图形界面的示例中、进行修改、以便它将流速数据发送给我、并使用控制台、验证数据是否以串行方式到达 但当我要按图中所示使用引脚时、请注意、在我的电路板中、配置不同、他们告诉我使用链接到 J2的引脚、但在我的电路板上这些引脚位于 J3中、 所以我检查了手册,实际上在手册中,他们告诉我它们在 J2中。
我检查了我的主板,并把它和手册中的一个比较,确实有这种变化,但我的主板一直告诉我,这是前面提到的型号。 下面我离开主板型号:

我要回答以下问题:
1) 1)电路板是否经过了更新、那么现在引脚布局是否不同? 那么、如果可以、我应该如何处理这种情况呢? 由于在示例的配置中、该引脚用于 J2、因此该引脚已经用于 J3的引脚。
2)考虑到上述情况,有模板版本的情况,如果它默认通过 USB 传输,我如何通过引脚实现它?
如果您能帮助我解决这个问题、它将会非常有帮助、因为我仍然是德州板的初级知识、但我对用于读取和传输数据的超声波传感器选项的潜力非常感兴趣。