This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate 设计中心、如何在 macOS 上切换工作区

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200687/msp430fr2633-captivate-design-center-how-to-switch-workspace-on-macos

器件型号:MSP430FR2633

大家好,

我正在 macOS Monterey 上的设计中心   工作、想知道菜单项"Switch Workspace"在哪里。

如 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPWare/3_20_00_37/exports/MSPWare_3_20_00_37/captivate/docs/users_guide/html/DesignCenter.html 所示
我可以阅读,它应该是一个选项菜单"文件",但在我的版本是根本不存在.

是否有办法告诉应用我希望工作区位于何处?
我想将其放在我的 Dropbox 文件夹中。 有什么建议吗?

一如既往、提前感谢您提供的帮助、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gustavo

    是否要打开现有项目?  

    您身边的 GUI 喜欢什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary
    我想将工作区移到下拉框位置、以便能够使用来自不同计算机的文件。
    GUI 在说明中看起来是这样的、但菜单项 "Switch Workspace"不存在、例如、如果我尝试将一个新项目保存到下拉框中、则不起作用。
    此外、如果我创建一个名为"CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08"的文件夹、
    我想一定是某个文件、我可以从此工作区更改标准位置、但我找不到它。
    有提示吗?

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在打开时、 点击"Project open"或"Project save as"可以更改工作区。

    您可以通过单击"更改"按钮进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这不是我做的。 非常奇怪。
    "另存为"可用于在桌面上进行保存:
    它会在工程中创建一个文件夹、但 之后该程序 无法重新打开该工程。 它将不再看到文件夹。
    它只能看到到"桌面",但不能更多。
    当我尝试保存到该 dropbox 文件夹时、也会发生同样的情况。

    请告诉我、我可以在某个位置更改配置文件。 该接口似乎无法在 Mac 上正常工作。

    我现在无法在 Windows 上测试它。

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    程序 无法重新打开项目。 它不会再次看到该文件夹。

    似乎这个软件没有权利写数据到你的电脑,也许你应该运行它与管理员或选择一个文件夹写权限.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这也不起作用。

    似乎 macOS 版本在执行此操作时会出现问题。

    通过 Dropbox 的新 macOS-版本,我必须保存到库内的 dropbox 文件夹,它是有效的。

    但程序无法在此文件夹中看到。 因此它会将一个新项目保存到 dropbox 的 rooth 中。

    当我尝试再次打开它时,程序无法找到任何文件在 dropbox 文件夹. 此选项为空。 甚至也不是刚刚创建的文件夹!

    在 Win10电脑中工作正常、我刚刚检查过。

    同样的问题是:CapTIvate 设计中心在哪里存储这些信息、有没有可以更改的文件?

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gustavo、

    您可以帮助检查您的 Mac 是否满足以下要求吗?

    • 装有 Java 版本1.7+的 Apple OS X 10.10.1+
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我的 Mac 使用的是 OS X 12.6.3和 Java 8-更新361

    正如我说过的,所有的权限都被授予,程序写入硬盘,但它不能 再次看到文件夹,当我尝试重新打开项目.

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    遗憾的是、没有适用于 GUI 的配置文件。  对于 Mac 或某些设置、可能存在一些不同之处。

    尝试卸载、然后重新安装 GUI。  然后、您可以成功打开任何示例工程吗?  如果是这样、请进行一些更改并保存项目、退出 GUI、然后启动 GUI、看看您是否可以打开修改后的示例项目。

    您应该在中找到相关示例:

    C:\ti\msp\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\CapTIvateDesignCenter\Example_Projects\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiDennis、

    感谢您的关注。 你所说的,我已经试过了,没有成功。

    我设置后、可以打开 TI 项目、还可以将自己的项目保存到工作区外部的文件夹中。

    无法重新打开这个新项目、因为 GUI 无法再次找到该文件夹。 我将它保存在何处并不重要。 (在默认工作区之外)

    出于奇怪的原因、我想 GUI 很难更深入地研究嵌套文件夹并保持在第一或第二级。 因此、它可以将更深的内容保存到文件夹系统中、但只能看到第一层。

    对于 Mac 来说,的确有许多不同的东西... 但我已为 GUI 授予了所有权限、我是以管理员身份工作。

    我真的是唯一一个有这个问题的人吗?

    总之、感谢您的关注。

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    您说您在 Windows PC 上同样尝试过、没有问题-正确吗?

    这是我第一次听到这个问题。  我知道 GUI 已于2016年发布、并且我知道许多客户成功使用了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    是的、在 PC 上没有问题。

    没有、我已经执行了卸载、下载了一个新的安装文件、进行了新的安装、打开了一个项目、保存在另一个文件夹中、关闭了 GUI。 新文件夹存在(在"home"目录以及内部的文件中、GUI 会找到它、但我无法将其重新打开。 我在 GUI 上得到一个空白屏幕。

    但是、如果我尝试保存到库/cloudstorage/dropbox 中、因为 dropbox 要为较新版本的 Mac、GUI 会成功保存该项目、但无法再次找到它。 文件夹结构太深?

    对于 macOS 而言、2016已经是很久以前了。 很多事情发生了变化。 我想、程序员需要更仔细地了解如何使用一些较新的操作系统。 (我不是在使用最新的文图拉,而是以前的一个,蒙特利。

    顺便说一下、我对两种不同的 Mac 拥有相同的经验。

    我想,我将被迫继续在 PC 上的开发。

    但我很高兴为您提供一个测试场所,如果您需要一些"受害者"在外面;)

    感谢您的帮助!

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件夹结构太深?

    下面是我们在窗口中执行的操作。如果我将项目保存在名为 A 的文件夹中、并且将项目命名为 B。GUI 将会在中自动创建一个 B 文件夹。 当您想打开它时、只需打开 A 并选择 B 就足够了、请记住  不该这么做 打开 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的,这在 Win 上工作,也在我的主目录的根目录在 Mac。

    它不适用于库目录上的下拉框。 这是 Mac 的直接对话框可以使用的唯一位置。

    GUI 会在该 dropboxfolder 上创建文件夹并保存工程、但无法再次看到该工程。 它无法在弹出框文件夹内部看到。

    苹果最近改变了处理文件结构的方式。 这可能是个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、  

    感谢您的反馈,它似乎与 Apple 文件管理系统高度相关。 我可以关闭这个主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很遗憾、您可以将其关闭。

    请随时通知我有关此主题的任何更新。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Gustavo