This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:MSP-EXP430F5438 (修订版03)电路板's LCD 未响应。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-EP, MSP-FET, TUSB3410, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199795/msp430f5438a-ep-msp-exp430f5438-rev-03-board-s-lcd-not-responding

器件型号:MSP430F5438A-EP
主题中讨论的其他器件: MSP-FETTUSB3410MSP430F5438A

您好!

我正在尝试使 MSP-EXP430F5438 (Rev 03)板能够正常工作、如文档(slau263i)中所述。  硬件/连接包括:

IC = MSP430F5438A-EP。  

调试器/编程器= MSP-FET430UIF (V1.4a)。  

笔记本电脑= Windows 10 Home 64位。 CCS 版本12.2.0.00009 (Laptop 也具有适用于2022年12月不同 MCU 的12.1.0。)

电源来自3.5VDC 下的台式 PS、正极连接至 JP1/2/3 (带跳线)、GND 连接至 RF3引脚2或12。  BATT 上的 SW1。

带有跳线(水平 TX 和水平 RX)的 JP4。

仅 RST 上的 JP5跳线。

笔记本电脑和 MSP-FET 似乎通过 USB 进行良好通信。  调试时 CCS 上无错误、或运行/暂停/运行。 对 MSP-FET 进行编程/调试时、其红色和绿色 LED 的作用符合预期。

电路板未按预期运行。  运行该程序时、LCD 的背光会亮起。  但是、该器件不会出现启动界面(ti logo)、也不会在 LCD 上显示任何选项。  液晶屏的背光主要是打开的,但很快关闭,周期时间约10秒。  (我查看了 BOM、但 LCD 已停产、未提供 Kyocera F-51933GNF-SLW-ACN)。

我使用第二个 MSP-EXP430F5438 (修订版03)和完全一样的结果进行了尝试。

我假设'5438A 和'5438A-EP 具有电气+软件兼容性。  部件(存储器映射等)是否有不同?

需要一些帮助来使其按照 slau263i 中所述运行。

谢谢!

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我假设代码可能有一些问题。

    我建议:

    1.检查代码中是否有 LCD 显示码。

    2.检查相关输出引脚上的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    这是包含 TI 软件的 TI 电路板。  我希望它能"开箱即用"。  用户指南解释了"用户体验"在很大程度上取决于 LCD (基于与板载控制手柄、加速计、和不同按钮的交互)。  我不确定从何处开始探测32引脚带状电缆(间距为0.5mm)。

    我的任务是进行辐射效应测试、以确定是否发生任何存储器损坏(闪存和 SRAM)、通信是否仍在运行、并使用数据转换器。  只需要代码来执行一些简单(并且希望简单明了)的任务。  如果您可以提供代码(而不使其成为长达一个月的项目)、那将是很好的...  (我准备更换另一个电路板、这样就可以在不接触电路板的情况下运行这些部件。)

    如果能提供更多指导就更好了。

    谢谢。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您在使用哪个代码吗? 我可以通过测试确定问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    其中大部分代码+硬件都显示在原始文章中、并可从 TI 网站下载(这个2023 2月)。 附加信息:  

    slac227l.zip (示例软件或用户体验)创建了一个文件夹= 5438UE_1_52_00 (它有2个子文件夹(bin 和 src)。  

    slac060e.zip 创建了文件夹=slac060e、文件= TI_MSP430_v16.LBR

     swrc094g.zip (用于 USB)已创建文件夹=TUSB3410单驱动程序安装程序 v3.3 (文件= setup.exe)

    另外、数据表显示'F5438A 和'F5438A-EP 的存储器映射是相同的。

    提前感谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    进行了屏蔽。  

    1. Eagle CAD 太旧了,无法打开。 我无法为您仔细检查硬件。

    2.当我检查软件时,它被捕获在这里。 我也不知道会发生什么情况。

    3、目前的情况是,我不能在代码上提供更多的帮助。 此外、我在 TI 也找不到任何人来帮助我开发电路板。 我的建议是:如果您只想开发 MSP430F5438A_EP、请参考这里的代码示例

    a. Driverlib 代码:

    b.寄存器代码:

    c. USB 代码:

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    这是未解析的。  

    我认为电路板和软件在某个时候都可以、因为这是标准的 TI 产品。  感谢提示、但我几乎没有编写此 UC 的经验。  TI 还有其他人可以提供帮助吗?  (可能来自美国?)

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    否 该电路板在10年前经过测试和制造。 实际上,我找不到一个与它一起玩的 GUI。

    伊森