This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:Vref+上存在大电流

Guru**** 2533760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1203018/msp430fr5969-large-current-on-vref

器件型号:MSP430FR5969

如果10-12mA 从 VREF+(引脚2)流向 MSP430内部的 AVCC (引脚48)和 DVCC (引脚37)、这是否会损坏器件?  

任何器件引脚上的绝对最大额定值不得超过+/- 2mA。 该额定值是否也适用于 VREF+(引脚2)?

在这种情况下、MSP430有什么损坏的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    VREF 不应连接到 AVCC 和 DVCC 引脚。 如果使用外部基准、VREF 应连接到 VREF 和 AVSS、请参阅 数据表中的下图。 此外、10-12mA 也很高、您能降低电流吗?

    这种 风险可能会损坏内部电路、因此我强烈建议不要输入过多电流、尤其是长时间输入时。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 

    VREF+未连接到 AVCC 和 DVCC。

    VREF+连接到外部+1.9V 电源。

    当 AVCC 和 DVCC 电源断电时、VREF+大于 AVCC + 0.3V、而 DVCC + 0.3V。 这超过了最大绝对额定值。

    似乎电流正流经 MSP430、从 VREF+流向 AVCC 和 DVCC。  

    我要使用万用表在 AVCC 上测量1.0V、在 DVCC 上测量1.0V。

    想知道 MSP430内部到底损坏了什么? 它是否与 VREF+隔离? VREF+、AVCC 和 DVCC 能否容忍这种反向功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可能会损坏 ESD 二极管、这不仅是因为您用1.6V 电压为 CPU 内核供电、这可能会使其处于异常状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们不会测试电路中到底会损坏什么、这一点很难说。 最好是开发一个系统来避免反向供电、您是否可以通过晶体管运行 VREF 或者您的基准是否有使能引脚? 我提出了一个小想法来帮助制定可能的解决方案、但这取决于您的系统。 主要目标是确保 MSP 在接收来自 VREF 的输入之前通电。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能否分享从 VREF 到 AVCC 和 DVCC 的内部结构/架构的图表和/或说明、以便我能够 推测遭到损坏的内部组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/slya014a/slya014a.pdf?ts=1678210473344&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    David 在 ESD 二极管结构上发表了一篇很好的文章、但是我想先说这些结构用于 ESD 保护、不支持大家看到的高电流。

    在用户指南中、您可以看到 ADC 方框图以及 VREF 上的一些连接。 我仍然强烈建议在器件打开之前使用基准输入、因为您会违反至少2个绝对最大运行条件。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些二极管很可能承载这么大的电流。 但也不能没有危险。 它们很小、因此可能会损坏。 更重要的危害是电流过大可能导致闩锁。

    无论您为引脚选择哪种功能、都将存在二极管。 GPIO 或 Vref。

    这个特定问题可通过使用为 MSP430供电的同一 Vcc 为外部 Vref 电源供电来缓解。 当 Vcc 下降时、Vref 也下降。 串联电阻会限制故障电流、但可能对外部基准电压的精度没有太大影响。