This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:TIDA-010237硬件板

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1203250/msp430f5132-tida-010237-hardware-board

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:TIDA-010237

大家好、

我们是否具有 TIDA-010237的硬件板? 我想把它借给我的客户进行评估。

谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    从我在网页上看到的内容来看、此参考设计不可用"完全组装的电路板是专为测试和性能验证而开发的、不可用于销售。"  但是、您可能希望将此问题发布到我们的模拟 E2E 论坛之一。  或许该业务部门的某个人可以为您提供一个。