This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:EVM 定制电路板电源数据验证

Guru**** 2505655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1202883/msp430f6749a-evm-custom-board-power-data-validation

器件型号:MSP430F6749A

我们构建了定制电路板单相 EVM、我上传了使用参考功率表的电路板结果(0.02%精度)我们得到2%的工作功耗误差可以降低此误差% e2e.ti.com/.../Meter_5F00_Voltage_5F00_Current_5F00_0603.xlsx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于定制电路板、很多事情都可能导致有功功率错误。 对于功率计量、我认为校准会有问题。 本 应用手册的第6章提供了有关如何校准器件的一些说明。  

    您是否愿意发布您的原理图? 这样、我就可以帮助确定导致您的错误的其他原因。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在使用 EMDC 工具进行校准和代码生成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 我看了一下、我想知道问题是否在电流检测中。 我建议检查您的线路和中性电流。 您还可以参阅 使用 MSP430F6736 (A)实现单相电子电表 应用手册第3.2.2节。

    如果您的电流准确、我还会检查电压检测和相位校准的精度。

    除此之外、我还注意到您的原理图具有以下特点:

    AUXVCC3上的电容器为4.7 微法、而不是建议的0.47微法。

    VASYS S1/2具有2个4.7微法电容器、而数据表仅推荐一个此类电容器。

    DGND 连接到引脚77、但我认为它应该连接到引脚76。

    希望这对您有所帮助、

    Susan Moore