This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311控制问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1202574/msp430fr2311-msp430fr2311-control-issue

器件型号:MSP430FR2311

大家好、

无法使用 FR2311控制负载开关。

该模块如下所示。

当电池电压降至2.5V 时、FR2311 I/O 输出将会 振荡并且无法很好地控制负载开关。

根据 FR2311数据表、Vcc 需要高于1.8V、低于2.5V 的电池电压。

我想知道有没有关于这个问题的建议、以及如何解决?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 MCU 旁路? 在开关打开时、您是否监控了 MCU VDD? 是否在没有正确放置二极管的情况下尝试过它? 您如何知道开关没有振荡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着电池电压下降、内部电阻增加、因此您无法从中获得尽可能多的电流。 如果我正确读取您的示波器迹线、电压会反复从2.5V 下降到(可能) 1.8V、然后再降至2.5V、这表明 MCU 正在反复复位、因为它无法获得足够的电流来运行。

    2分钟与谷歌提示 CR2032在其读数低于2.7V 时实际上已死机。