This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459-HIREL:USCI 配置问题

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459-HIREL, MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1202495/msp430f6459-hirel-usci-configuration-questions

器件型号:MSP430F6459-HIREL
主题"MSP430F6459中讨论的其他器件"

查看 USCI 函数使用的数据表...  请确认我对这一点的理解是否正确。

使用 USCI 时、在一个设计中是否有6个可同时运行的真正独立串行功能?

例如:   
-USCI A0使用映射引脚17、21和22定义为3线 SPI 接口。
-USCI B0使用映射的引脚8和19定义为 I2C 接口
-USCI A1直接定义为引脚60和61上的串行 UART。
-USCI B1 直接定义为引脚65和66上的 I2C 接口。
-USCI A2定义为使用直接引脚69、70和71的 SPI 接口。
-USCI B2直接在引脚73和74上定义为 I2C 接口。

从而提供1个串行 UART、3个 I2C 总线和2个 SPI 总线。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确无误:MSP430F6459-HIREL 上有6个独立的 USCI  

    对功能方框图(图1-1)进行了压缩以节省空间、不清楚有多少。 不过、表4-1信号说明显示了所有6个 USCI 的连接(这看起来像您在上面记下的)。 此外、寄存器映射文件显示6个 USCI 中每一个的不同地址。 可在 CCS 安装中的此处找到该文件:

    \ccs\ccs_base\msp430\include\msp430f6459.h

    此致、

    Evan