This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:存储温度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201999/msp430fr2422-storage-temperature

器件型号:MSP430FR2422

您好!

是否存在贮存温度降至-54摄氏度的 MSP430FR2422变体? 如果没有、是否有类似的 MSP430满足该非工作温度额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有工作范围低于-54°C 的 MSP430FR2422变体。我们的 MSP430确实有非常有限的、其工作范围可低至-55°C。您最需要 FR2422的哪些特性? 这样、我就可以帮助您了解我们是否有类似器件可供替代使用。  

    此外、请随时查看 MSP430产品选择页面 并筛选您需要查找的适合您的应用的器件。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan:

    *存储*温度,而不是*工作*温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找这样的存储温度额定值,至少1KB 的 RAM,因为它有4线 SPI 接口和 JTAG 接口,有 RST, TEST 和 GPIO 引脚,大约总共16个引脚(在12和20引脚之间的任何地方都可以),和一个3.3V 的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的确混淆了贮存温度和工作温度。 没有真正有效的方法来通过储存温度进行过滤。 我确实根据提供的规格查找了我们的器件、但遗憾的是、未找到任何与提供的标准完全匹配的内容。 我发现一些 MSP430微控制器除了引脚数以外、几乎没有任何组件:

    MSP430FR572x (最少24引脚)- 数据表

    MSP430FR573x (最少24引脚)- 数据表

    MSP430i204x (最少28引脚)- 数据表

    我相信这些将是您正在寻找的最接近的选择。

    谢谢!  

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 我将深入了解这些功能。 感谢您的帮助!