This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:新 MSP-FET 编程器的编程问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1202067/msp430f4152-programming-issue-with-new-msp-fet-programmer

器件型号:MSP430F4152
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我们的 PCB 采用 MSP430F4152芯片、自2017年以来、我们就一直使用 MSP-FET 编程器对该芯片进行编程。 我们正在尝试设置第二个编程站。  我们将 MSP430Flasher_1.3.7与批处理文件结合使用。 2017年的编程器(SN 1512007C7)工作正常。 新购买的编程器(SN 220200B29)出现故障、并且显示"Could not set device Vcc"(无法设置器件 Vcc)、退出代码为44。 除了编程器、其他一切都是一样的;PC、编程电缆等

===批处理文件中的编程命令===

MSP430Flasher.exe -n MSP430F4152 -w "FRM00005_ad.txt"-v -g -z [VCC]

=== 从批处理文件===输出

*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*找到 USB FET @ COM23 <- selected.
*正在初始化接口@ COM23...DONE
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取 FW 版本...完成
*设置 VCC 为3000mV……
#出口: 44.
#错误:无法设置设备 Vcc
*开始执行目标代码。。。完成
*正在断开与设备的连接...完成

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助显示 MSP-FET 与 MSP430F4152之间的连接信号  吗?

    您能帮助检查新的 MSP-FET 是否可以通过 CCS 或 IAR 与器件连接吗?

    您能帮助检查 我们电路板中 RESET 引脚和 TEST 引脚上的硬件设计吗?