This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5636:有关 MSP430F5636IPZ USB 设计的问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201706/msp430f5636-questions-regarding-the-design-of-usb-for-msp430f5636ipz

器件型号:MSP430F5636

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

我有几个关于 MSP430F5636IPZ 的 USB 设计的问题。

参见" https://www.ti.com/lit/an/slaa457b/slaa457b.pdf "中的"69.png"和"69A.png" 页面:15.


1.是指我计划使用 BSL-UART 接口时需要调用硬件引导加载程序。

2.电阻器1M 的值是多少兆欧或毫欧? 这是针对 Kicad 的。

3.您能推荐 TI >4MHz 的晶体谐振器吗? 另外、电容器值是多少? 我发现4.19MHz 如果我使用它可以吗?

4. 27? 有什么价值? 千或毫?

请帮助提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    1. 即我计划使用 BSL-UART 接口来调用硬件引导加载程序。
      1. 您可以通过软件调用来调用 BSL。 请参阅以下文档、了解有关引导加载程序选项的更多信息。
      2. 闪存器件引导加载程序
    2. 电阻器1M 的值是多少兆欧或毫欧? 这是针对 Kicad 的。
      1. 1兆欧、请参阅 数据表中的以下代码段
    3. 您能不能推荐 TI >4MHz 的晶体谐振器? 另外、电容器值是多少? 我发现4.19MHz 如果我使用它可以吗?
      1. 可以使用4.19MHz 的晶体。 电容值取决于晶体本身的规格、如下所示。
      2. MSP430 32kHz 晶体振荡器 这大约是32kHz 晶体、但此过程适用于其他晶体
    4. 27? 有什么价值? 千或毫?
      1. 该值为27欧姆。