This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:金属触控解决方案

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201758/msp430fr2633-touch-solution-of-metal

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我有一个关于金属触摸解决方案的问题。

我知道 TI 解决方案适用于扁平金属。

但是、我想应用于圆形金属。  

半径为30mm (圆形)

应用于此产品吗?

如果您有任何解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需要检测是否存在触摸、对吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要选中4按钮。  

    我的意思是1个 FPCB 有4个传感器。