This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:器件的调试接口已保护

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201019/msp430i2041-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430I2041

您好!

对 IC 进行编程时、CCS 显示错误"器件的调试接口已安全"。

如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有可能 JTAG 熔丝已经熔断、将 JTAG 块设定为旁路模式。 我建议使用其他器件/EVM 测试您的设置、以查看问题是否仍然存在。

    如需更多参考、请参阅此处的较旧 e2e 主题 、该主题在另一个器件上包含了该相同的错误。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    只有当 重新编程少数(80 NOs) MSP430I2041的微控制器时才会发生这种情况。 我们的编程器具有启用保险丝熔断功能的设置。

    是否可以对控制器进行重新编程?如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、MSP430I2041并不随附工厂 BSL。 如果您的应用包含 BSL、则可以对器件重新编程。 但是、如果它不是、则无法刷写器件、并且只能替换以继续编程。

    谢谢!

    苏珊