This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2234:Uniflash 和 IAR 工作平台 MSP430对器件未知

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38, MSP430F2234, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199551/msp430f2234-device-unknown-with-uniflash-and-iar-workbench-msp430

器件型号:MSP430F2234
Thread 中讨论的其他器件:MSP-TS430DA38MSP-FETUNIFLASH

嗨、大家好!


我使用的是 MSP-TS430DA38、我在此连接 MSP430F2234并通过 MSP-FET 编程器使用 IAR 对其进行编程。

第一次运行正常时、我能够下载代码并对其进行调试。

正常工作一年后、我必须对代码进行一些更改、但当我通过 IAR 进行连接时、它无法调试器件。

也尝试通过 Uniflash 加载代码、但无法检测到器件。

我已经尝试过(在 MSP-TS430DA38上进行正确的连接) 4线 JTAG 和2线"SpyBiWire",外部和内部电源, IAR 和 Uniflash。

这些方法的任何组合都不能用于连接设备。 但原始代码仍然有效。


怎么了? MSP 器件上是否有任何 JTAG 保护? 如何解决该问题?


此致、

Miguel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当无法访问 SBW 时、您可以尝试使用 BSL 函数对芯片进行重新编程。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    抱歉、我不知道 BSL 功能。

    是否可以将此函数与 uniflash 配合使用?

    您能否分享有关如何使用 BSL 函数的文档或步骤?

    非常感谢。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Uniflash 应支持 BSL 功能。 您可以访问有关 BSL 的此链接 https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU319

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    我刚刚尝试了 Uniflahs 和我不能读取的内存。

    [2/27/2023、12:40:24 PM] [信息] MSP430:MSP430F2234 (启动器)
    [2/27/2023,12:40:24 PM] [信息] MSP430:..... 调用引导加载程序
    [2/27/2023,12:40:24 PM] [信息] MSP430:打开 COM 端口已成功!
    [2/27/2023、12:40:24 PM] [信息] MSP430:基于共享 JTAG 通过 DTR 和 RTS 引脚应用调用序列
    [2/27/2023、12:40:27 PM] [错误] MSP430:未接收到来自引导加载程序的 SYNC 命令的响应字节!
    [2/27/2023、12:40:27 PM] [信息] MSP430:通过基于专用 JTAG 的 DTR 和 RTS 引脚应用调用序列
    [2/27/2023、12:40:29 PM] [错误] MSP430:未接收到来自引导加载程序的 SYNC 命令的响应字节!

    是否有我缺失的东西?

    我还使用.bat 来检测器件->

    C:\ti\uniflash_8.0.0> detect-devices.bat
    错误:{"msg":"COM4:无法打开设备。"、"名称":"COM4"、"类型":"错误"}

    MSP-FET 的工作原理与我在其他板上检查它一样、并且可以检测到其他板上的器件。

    此致、

    Miguel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误报告"COM4:无法打开设备。"。 您能否使用板插件在我们的计算机中打开设备管理器? 发送设备管理器的屏幕截图以及可能的一些硬件连接图片。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    有一个硬件问题、我还没有意识到。

    当我断开所有外部连接时、我可以开始调试微控制器。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Miguel。