This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:不适用

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201290/msp430f5510-na

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

在 MSPWare 中、我没有找到 用于 MSP430F5510IRGC 中固件更新的此应用" MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example"。

请提供设置路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E 论坛。

    请查看我们的 MSP USB 开发套件页面: https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK#downloads

    您需要在该页面上选择"Download Options"、然后请求下载下面所示的固件升级示例(仅适用于 Windows):

    此致、
    Brandon Fisher