This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5041:高磁干扰环境

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201161/msp430fr5041-highly-magnetic-interference-environment

器件型号:MSP430FR5041

您好!

你好。  MSP430FR5041是否可以支持高磁干扰环境?

如果不需要、是否有任何 MSP430支持 高磁干扰环境?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这一个、但有些器件型号上具有-nm 的波形、表示非磁性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为  MSP430FR5041不支持高磁干扰环境。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磁耦合用于低阻抗环路。 且耦合与环路面积成比例。 IC 具有小环路、所以耦合很小。 除非您在 PCB 上创建环路。

    MCU 的数字部分要求很高。

    因此、与一切一样、使用仔细的设计、以最大程度地降低易感性、并在不足时添加金属屏蔽。