This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:带有 Code Compiler Studio 的 RAM 指令

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200762/msp430fr5969-ram-instructions-with-code-compiler-studio

器件型号:MSP430FR5969

我们在芯片组的 RAM 中放置了少量的代码。  我们的旧编程器使用 LabView 来实现此目的。  我们只想通过 USB 或 MSPGang 使用 CCS 或命令提示符。  我们正在寻找编程人员来提供帮助。 这是我们尝试写入 RAM 的文件。

数据路径:C:\foo

动力跳变:22.
VSWR 行程:15.
增益表最小值、最大值:15、40
FWD PDgain min、max:75、150
修订版 PD 增益最小值、最大值:140、250
最终设置:+data、aget、32766 maxpwr!
固件:3.0.1

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想和你确认一下。 您需要将这些数据放入 RAM 或 ROM 中吗?

    此致、

    现金 Hao