This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:串行协议

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1201005/msp430f4152-serial-protocol

器件型号:MSP430F4152

您好!

我使用的是 M430F5438A 器件。

该设计包括寄存器、我希望从外部访问(读取/写入)这些寄存器。

我已经使用了用于通信的所有专用引脚(I2C/SPI/UART)。

有没有任何方法可以将 SPY-BI 接口(用于配置的 whiche)用作串行接口(为了读取/写入寄存器...)?

此外、是否有办法(如"软 IP"/模拟 SPI/I2C/UART 等的代码)与常规 GPIO 引脚(还可以 读取/写入寄存器)配合使用?

非常感谢!

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    2线 SBW 接口是与4线 JTAG 时间拼接的、因此无法将其转换为典型的串行接口。 当然、您也可以用特定命令编写串行接口来查看或更改特定的寄存器、但应用程序代码无法访问 JTAG 用于进行全面调试控制的板载仿真模块(EEM)。