This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5507:一般问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200729/msp430f5507-general-questions

器件型号:MSP430F5507

您好!

关于 MSP430F5507的几个问题:

  • µP 有边界扫描文件吗?

  • 我已阅读一些文献、指出 JTAG 接口不是100%与 IEEE 1149.1 (JTAG)兼容。  这仍然是真的吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否有此 µP 的边界扫描文件?

    不知道你的意思。

    Unknown 说:
    我已经阅读过一些文献、表明 JTAG 接口不是100%兼容 IEEE 1149.1 (JTAG)。  这是否仍然正确?

    是的、对于 MSP430 JTAG 的限制、它是安全带