This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:辐照后的 DCO 性能

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199997/msp430fr5969-sp-dco-performances-post-irradiation

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

早上好。

我有一个与这一个的"父"线程完全相同的问题(没有真正得到解答):

我无法找到任何与 DCO 频率稳定性或抖动相关的辐射测试信息。 这是否是在器件 TID 测试期间进行过测试的东西? 是否可以获得特定于 DCO 的信息?

或者我应该仅假设 MSP430FR5969-SP 是一款耐辐射器件、根据定义、数据表中的所有参数都将保持在高达50kRad 的规格范围内?

感谢您的帮助

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了设计文件、但我认为我们没有在任何辐射测试中测试过 DCO 性能。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我不得不说,我觉得有点不满意: 如果该组件应该是"耐辐射"组件、那么我希望所有功能都以某种形式或其他形式进行了同等测试(或者应该在数据表中标记"耐辐射"到底是什么、不是什么)

    在此特定案例中、我们将讨论时钟源、这是与微控制器操作相关的真正"基础"。

    不管怎样、我想我们必须使用一个外部振荡器。

    再次感谢或提示回复!

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次查看设计文件、发现我查看的是没有 SP 的一般 MSP430FR5969。 但是、我找不到与 SP 相关的任何文档。 但基于 SP 器件的数据表。 您可以考虑到、所有  MSP430FR5969-SP 都是耐辐射器件、根据定义、数据表中的所有参数都将保持在高达50kRad 的规格范围内。

    此致、

    现金 Hao