This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433IRGER

Guru**** 2532320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200525/msp430fr2433-msp430fr2433irger

器件型号:MSP430FR2433

您好!

让我提供一些有关这个问题的背景:

  • VDD 为3.1V
  • 为了省电、微 µC 器(μ C)处于睡眠模式。
  • 要将其唤醒、我们使用外部信号更改 GPIO 引脚的状态、我们将该信号称为 S_ext
  • 有时我们会检测到 S_ext 的电压大于 Vcc+0.3。

根据数据表、进入 GPIO 的信号振幅不应大于 Vcc+0.3V。 但是、我们的产品似乎仍然在工作。

我有一些问题:

  • 如果不满足条件 Vcc+0.3、μ µC 是否仍然起作用? 有哪些风险?
  • 引脚 ESD 保护功能可能被破坏的唯一风险吗? 我们的产品采用树脂涂层、可避免 ESD 问题。 这就是为什么在向引脚施加大于 Vcc+0.3V 的信号后它仍然可以工作的原因吗?
  • 如果施加到引脚的电压大于4.1V、会发生什么情况?

提前感谢您  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    1. MCU 仍将运行一段时间。  但是 、该 IO 引脚可能会损坏、MCU 的寿命会缩短。  

    2.这不是唯一的风险。

    3.我强烈建议您不要对 MCU 施加大于4.1V 的电压。 根据数据表规格、MCU 的行为是不可预测的。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    您能告诉我施加一个介于 VCC+0.3V 和4.1V 之间的电压的风险吗?  以及如何实现?

    另外、由于外部信号不是电流源、因此我们通过引脚的电流很少。  

    再次感谢您  

    此致  

    Liang Lechervy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们没有任何关于在  VCC+0.3V 和4.1V 之间应用的信息。  

    我仍然建议您在信号和 MCU 输入之间添加一个二极管。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有这样的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将超过绝对最大值。 一旦你这样做,任何后果都在你身上。 一旦您超出这些限值、TI 就不能提供任何建议。

    但是、任何诸如1N4148的硅信号二极管应该可以很好地降低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、就像 Keith 所说的、任何二极管应该没有问题。 它可以降低连接到 MCU 引脚的电压。

    此致、

    现金 Hao