This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:BOR 复位阈值和操作

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1196454/msp430fr6820-bor-reset-threshold-and-operation

器件型号:MSP430FR6820

我需要澄清 MSP430FR6820中 BOR 复位电路的运行情况和触发阈值。

数据表中第5.13.1节的电源时序功能列出了 V_VCC_BOR-和 V_VCC_BOR+的最小值和最大值。

V_VCC_BOR-最小值= 0.73; V_VCC_BOR-最大值 = 1.66

V_VCC_BOR+最小值= 0.79; V_VCC_BOR+ 最大值 = 1.68

通过这些描述、我可以假定 BOR 电路在 Vcc < 0.73时保证激活复位、在 Vcc > 1.68时保证停用复位?

是否发布了与 V_VCC_BOR-和 V_VCC_BOR+以及容差(例如 V_VCC_BOR-= 1.195 +/-20%)相关的典型值?

当 Vcc > V_VCC_BOR-时、SRAM 的内容是否保证有效? (当然、假设满足绝对最大额定值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon

    >>通过此说明、我可以假设 BOR 电路在 Vcc < 0.73时保证激活复位、在 Vcc > 1.68时保证停用复位?

    在加电过程中、BOR 复位状态从0.79V 变为1.68V。 在这种情况下、当 Vcc 高于1.68V 时、可以保证 BOR 复位已完成

    断电过程中、BOR 复位状态从1.66V 变为0.73V。 在这种情况下、当 Vcc 低于0.73V 时、可以保证 BOR 复位已完成

    >>是否发布了与 V_VCC_BOR-和 V_VCC_BOR+以及容差(例如 V_VCC_BOR-= 1.195 +/- 20%)相关的典型值?

    不存在容差。 我认为其中包含了容差。

    >>当 Vcc > V_VCC_BOR-时、SRAM 的内容是否保证有效? (当然、假设满足绝对最大额定值)

    否 我认为、在断电过程中、当 Vcc > V_VCC_BOR+(1.66V)时、SRAM 的内容可保证有效

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信与 Jon 的沟通现在可以结束。

    Jon、如果没有、请评论。

    非常感谢!
    Chris