我需要澄清 MSP430FR6820中 BOR 复位电路的运行情况和触发阈值。
数据表中第5.13.1节的电源时序功能列出了 V_VCC_BOR-和 V_VCC_BOR+的最小值和最大值。
V_VCC_BOR-最小值= 0.73; V_VCC_BOR-最大值 = 1.66
V_VCC_BOR+最小值= 0.79; V_VCC_BOR+ 最大值 = 1.68
通过这些描述、我可以假定 BOR 电路在 Vcc < 0.73时保证激活复位、在 Vcc > 1.68时保证停用复位?
是否发布了与 V_VCC_BOR-和 V_VCC_BOR+以及容差(例如 V_VCC_BOR-= 1.195 +/-20%)相关的典型值?
当 Vcc > V_VCC_BOR-时、SRAM 的内容是否保证有效? (当然、假设满足绝对最大额定值)