This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:无法通过 Tera Term 键入或发送命令

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229350/msp430fr2033-unable-to-type-or-send-commands-via-tera-term

器件型号:MSP430FR2033

您好!

我有一个关于终端的问题。 我无法通过终端键入或发送命令。 我主要使用 Tera Term。 还使用了 CCS 的终端。 我也无法在这里键入。 这很奇怪、因为这是间歇性问题。 我可以在没有问题的情况下走很长一段时间。 但是、有时会出现问题。  

这是非常令人沮丧的。 如果能提供一些帮助,我将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 CCS 并尝试切换到 Tera Term、CCS 通常会捕获到 COM 端口、直到关闭 CCS 后才会释放。

    我假设波特率正确。

    是通过回声示例实现的、还是只在您的应用中实现的?

    您的应用程序是否存在缓冲区溢出或其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TeraTerm 不太了解、但使用 PuTTY 时每次都很常见、我忘记将 Flow Control 设置为 None、然后(随机)判断它已接收到 XOFF 并冻结。 也许这是需要检查的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信对于流控制、Tera Term 默认设置为"None"、但无论如何都值得检查串行端口设置。 在检查时验证波特率、奇偶校验和数据设置是否正确。  

    您的代码是否将任何数据发送回 term? 您是否可以在终端中看到它已正确接收?

    此致、
    Brandon Fisher