This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:将4个 SD24差分 ADC 配置到8/4个单端 ADC

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1228833/msp430i2041-configuring-4-sd24-differential-adcs-into-8-4-single-ended-adcs

器件型号:MSP430I2041

读者好!

我的 MSP430i2041具有 A0.0+和 A0.0、可测量运算放大器输出端感应电阻器上的差分电压。  其他 ADC 则测量其他东西。  我还需要测量运算放大器的输出以确定它是否达到电源轨。  是否可以通过某种方式配置 A0 SD24差动放大器、使 A0.0+和 A0.0-成为两个独立的单端 ADC?

从阅读手册和家庭指南,我没有找到任何东西。

此致、

察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我认为 SD24不能配置为单端 ADC。  

    此致、

    现金 Hao