This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:M4FR5969SPHPT-MLS 存在 UART 问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229722/msp430fr5969-sp-uart-issue-with-m4fr5969sphpt-mls

器件型号:MSP430FR5969-SP

UART 发送器无法选择性接入电源、通常为高电平。 它的电压通过断电的 MSP430泄漏、并将3.3V 电源轨上拉至大约1.9V。 MSP430数据表仅指定了与 VCC 相关的最大 I/O 电压。 未指示失效防护功能。 您能否通过 T/I 查看此结果、并了解该器件是否能够无限期地承受此配置、而不会对 MSP430造成电气过载或其他损坏?

部件号: M4FR5969SPHPT-MLS