This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:MSP430F2272 POR

Guru**** 2531230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229149/msp430f2272-msp430f2272-por

器件型号:MSP430F2272

VCC 上升和复位上升之间应该等待多少秒?

当前、复位信号仅为上拉信号、因此一旦接通电源就会升高。
如果它只是上拉、那么从 VCC 上升到复位上升需要290ns。
在该状态下、MCU 在20%的情况下无法启动。 (尝试了10次、失败了2次)

在 RESET 信号线路上添加一个4.7uF 的电容器会导致83ms 的延迟时间。
在这种情况下、MCU 肯定会成功启动。

我无法从数据表中找到 VCC 的上升沿和复位的上升沿之间需要等待多少秒。
如果产品说明书或用户手册中有页面定义了该参数、请告知我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 POR 和复位的信息、请查看 第2章:系统复位、中断、和运行模式 MSP430F2xx、MSP430G2xx 系列用户指南的第2部分。  

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否提及过复位信号脉冲宽度? 或者、如该表所示、如果我将 RESET 引脚设置为47kΩ Ω 上拉和2.2nF 下拉、它有关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电时、RST/NMI 引脚配置为复位状态。 在复位状态中、只要 RST/NMI 引脚保持低电平、CPU 就会保持在复位状态。 如果您不使用引脚、请设定 47kΩ Ω 上拉电阻和2.2nF 下拉电阻(按照未使用引脚连接的说明操作)。

    此外、 表3-14. 中断和复位周期  TRM 中显示了复位所需的时钟周期数。

    谢谢!

    苏珊