This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:MSP430出现无符号长整型和无符号超长整型问题

Guru**** 2820125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229346/msp430fr6007-c-problem-with-unsigned-long-and-unsigned-long-long-with-msp430

器件型号:MSP430FR6007

将变量声明为 unsigned long 或 unsigned long long、将其设置为零、variable 显示0x0008000 for unsigned long、或00080008000 for unsigned long long。  这是怎么回事????  如何解决此问题?

使用 CCS 版本12.0.0.00009和 c.

感谢所有的帮助。

Bob Scott

bobscott@jamesport.com

214.673.1439.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示*在哪里*?

    当您使用变量时是否会发生这种情况?

    分享一个展示问题的简短测试案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当变量保持最高值和使用观察函数时显示。  还没有尝试使用它。  简单的测试用例:

    无符号长 tempnum;

    tempnum = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在同步之前执行了该分配?

    您有优化吗?

    如果您的分配不起作用、可能会忽略它

    无符号 long foo

    FOO = 0;

    foo = bar * 12;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在漫游之前执行了托管。

    优化是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您可以在项目属性中更改优化级别。 在项目资源管理器中右键点击您的项目名称、然后从上下文菜单中选择"Properties"。

    然后在 Build -> MSP430 Compiler -> Optimization 下、将优化级别设置为 off。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题。  非常感谢。