This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:关于 CapTIvate 设计中的输出速率

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-METAL, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229408/captivate-fr2676-about-output-rate-to-captivate-design

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METALCCStudio

大家好!

我在以下环境中有问题。

环境
・应用: CapTIvate  设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676.
-金属电极板:CAPTIVATE-METAL Rev D1.
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0

问题

・CapTIvate 设计的数据输出速率是多少? 此外、对于输出速率、我应该关注哪个参数?

ryto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认更新周期应为33ms。 您可以在下图中更改它。

    此致、

    现金 Hao